This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 -无线 M-Bus 堆栈

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1200, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/733388/cc1200-cc1200---wireless-m-bus-stack

器件型号:CC1200
主题中讨论的其它部件:WMBUSCC1310

您好!

  我们通过 SPI 将 CC1200连接到 Kinetis KL82。 我们需要将其用于 wmBus 应用。
在哪里可以找到 wmBus 协议的堆栈和/或一些示例?

谢谢、
 
 Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要运行 WMBUS 堆栈,最好的选择是使用 CC1310 (http://www.ti.com/tool/WMBUS )。 它存在一些在 MSP430上运行的 CC1200堆栈版本。 您必须直接联系 Stackforce 以查看其是否具有您所使用的 MCU 版本。