This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:TX-IF-CCA 模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/733162/cc1110-cc1111-tx-if-cca-mode

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:CC1200CC1120

您好!

在 TX-IF-CCA 模式下、在进行通道评估之前进行的清零时间间隔内、通道会持续监控5ms 或10ms?

谢谢

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1110上没有自动支持最短收听时间。 这需要由应用程序处理。 对于较新的器件(例如 CC1120/CC1200)、硬件支持自动执行 LBT 算法。