This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1150:CC1150频移、

Guru**** 2507785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/694556/cc1150-cc1150-frequency-shift

器件型号:CC1150

您好!

我们使用 CC1150的定制产品之一在从920MHz 转换到600kHz 时存在一些问题。
此问题的发生非常罕见、也会在不同温度下发生。
在-17度时发生一次、在+65度时发生一次。 在10K 主板中、只有一个主板存在此问题。

只是想澄清这种问题(频率的变化)是否与26MHz 晶体有关?
CC1140的勘误表似乎与此类频移问题无关。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与您何时看到这一变化相比、您何时进行 SCAL?

    我怀疑这与 xtal 有关、因为这意味着 xtal 突然移动超过600 ppm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此线程。 您可以通过对此线程发布回复来重新打开该线程。