This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:我们发现、对于 CC1101、有时在数据传输时 GDO0引脚没有动作。 这种情况并不频繁发生。 您是否知道可能的原因?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/691422/cc1101-we-found-that-for-cc1101-sometimes-the-gdo0-pin-has-no-action-when-the-data-is-transmitting-it-does-not-happen-frequently-do-you-know-the-possible-reasons

器件型号:CC1101

我们发现、对于 CC1101、有时在数据传输时 GDO0引脚没有动作。 这种情况并不频繁发生。 您是否知道可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您未提供有关 GDO0上的信号的任何信息。

    与 GDO0切换时相比、您是否在 GDO0不切换时检查了芯片的 Marc 状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题仅在从 Tx 和 Rx 转换期间发生。

     

     GDO0中的设置为0x06、而 GDO1和 GDO2是默认值。

     

     Tx 和 Rx 上的软件流程如下:

    1. 检查 Tx/Rx FIFO 是否从 MARCSTATE 溢出。 如果是、清空 FIFO。
    2. 选通 STX/SRX 并检查它是否处于 Tx/Rx 模式。 如果没有、则再次选通。
    3. 数据包发送/接收
    1. TX 模式:将数据包写入 Tx FIFO 并等待 GDO0的上升沿以指示传输成功。
    2. RX 模式:等待 GDO0的上升沿接收数据包。 接收后立即从 Rx FIFO 中读取、以最大限度地减少溢出的可能性。

     

     根据我们的测试和 GDO0的观察结果、如果 GDO0保持在 Tx 模式/Rx 模式、它可以正常工作。 但是、如果我们从 Tx 模式过渡到 Rx 模式、则在最后一个数据包传输中有一个来自 GDO0的丢失脉冲、而如果我们从 Rx 更改为 Tx、则不会发生这种情况。

     我可以向您咨询我的流程的建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否完全理解:"但是、如果我们从 Tx 模式过渡到 Rx 模式、则在最后一个数据包传输中有一个来自 GDO0的丢失脉冲、而如果我们从 Rx 更改为 Tx、则不会发生这种情况。"

    我假设您在切换状态之前一直等到发送最后一个数据包。 但在这种情况下、您应该已经在切换之前获得了 GDO0上的最后一个脉冲。 那么、与 GDO0上的最后一个脉冲相比、您何时进行切换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程将不活动。 此主题中的新帖子将重新打开案例。