This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:匹配 RF 端口阻抗以在270-320MHz 下分离50 Ω PA 和 LNA。

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/687946/cc1201-matching-impedance-of-rf-ports-to-separate-50-ohm-pa-and-lna-at-270-320-mhz

器件型号:CC1201

我需要匹配 CC1201 @ 270-320MHz 上 LNA 输入和 PA 输出的阻抗、以分别分离50欧姆源和负载。

我设计了所附的原理图  

对吗?

提前感谢。

布鲁诺·B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我无法看到您的原理图。 您能否使用插入附件功能上传.pdf 文件?

    谢谢、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6036.894_2D00_06_2D00_01_5F00_sch.pdfHiSimon。

    希望您能看到随附的 pdf。

    谢谢。

    布鲁诺·B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    我已上传文件894-06-01_sch.pdf。

    再次感谢。
    布鲁诺·B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需几个注释:

    有关 www.ti.com/.../swra398a.pdf 、应更改一些组件值。
    C174 = 39pF
    C176 = 1.0pF
    C175 = 3.0pF
    C173 = 56pF

    不确定您连接到 uFL 的 PI 电容器网络。 对两个 uFL 使用串联直流阻断电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的响应。

    我会尝试您的建议。

    顺便说一句、我没能告诉大家、我已经制作了原型、TX 路径的性能对我来说还可以。

    我在 RX 路径中有一些问题。 灵敏度不好。

    关于 C62和 C181:它们不是 PI CAP 网络。 它们是可安装在3个不同位置的单个盖。

    通过这种方法、我可以测量电路中的不同路径。

    随附的 PA 部分和 LNA 部分、您可以找到我设计的部分。

    再次感谢。

    布鲁诺·B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已验证射频路径的 LNA 部分可提供所需的性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我测量了收发器的敏感度、看起来是正确的:我具有大约-93/-95dBm 的灵敏度@ 500kbps。
    LNA 部分(天线滤波器、TX/RX 滤波器、衰减器、LNA 和 SAW 滤波器)具有25dB 的增益、这是可以的。
    这两者的组合没有所需的性能。 我想这是一个噪声问题;我的意思是:RX 路径的 NF 看起来很差。
    我将对此问题进行更多调查。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    布鲁诺·B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对整个系统的敏感度是多少?您期望什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我在整个系统中测量的灵敏度约为-80dBm。

    关于所附的 pdf、我已考虑以下事项:

    e2e.ti.com/.../RX_5F00_PATH.pdf

    RX 路径(不包括 CC1201)噪声因子计算

    IL dB NF dB F 电池 G G dB
    ANT BPF 1 1 1、2589254118 1、2589254118 0、7943282347 -1
    TX/RX 开关 0、3 0、3 1、0715193052 1、0715193052 0、9332543008 -0、3.
    变平 1.5 1.5 1、125375446 1、125375446 0、7079457844 -1,5.
    LNA -30 1 1、2589254118 0、001 1000 30
    锯+开关 3、2 3、2 2、0892961309 2、0892961309 0、4786300923 -3,2.
    容值 24
    F1 1、2589254118 G1 0、7943282347
    F2 1、0715193052 G2 0、9332543008
    F3 1、125375446 G3 0、7079457844
    F4 1、2589254118 G4 1000
    F5 2、0892961309 G5 0、4786300923
    Gtot 251、188643151
    RX 路径噪声因子 F (Friis 公式) 2 40090853
    RX 路径噪声系数 NF 3、8037561459
     
    不带 RX 路径的 CC1201的本底噪声计算
    k 玻尔兹曼 T 开尔文 BW Hertz P (dBW) 本底噪声 dBm 灵敏度 dBm
    1、38E-023 290 1 -203 977229157 -173、977229157 -95.
    1、38E-023 318 833333 -144 3687521338 -114 3687521338 CNR dB
    7.
    CC1201的噪声系数
    使用公式  

    灵敏度(dBm)=本底噪声+ CNR =-174 + 10 log B + NF + CNR

    其中 CNR =载波噪声比

    假设所需的 CNR = 7dB (通过频谱分析仪读数验证)、-114dBm @ 45°C (318K)的本底噪声和-95dBm 的 CC1201灵敏度(如833kHz RBW 的数据表所述并通过实际测量进行验证)、我们具有:
    灵敏度(dBm)=本底噪声+ NF + CNR
    NF =灵敏度(dBm)-本底噪声–CNR = 12、3687521338
    f =^μ F (NF/10)= 17、253420751
     
    RX 路径的本底噪声计算
    k 玻尔兹曼 T 开尔文 BW Hertz P (dBW) 本底噪声 dBm
    1、38E-023 290 1 -203 977229157 -173、977229157
    1、38E-023 318 833333 -143、5769379361 -113 5769379361
    完整 RX 路径的噪声系数(包括 CC1201)

    Ftot = F_rxpath +(F_CC1201 -1)/G_Rxpath

    = 2、4656145635
    NFTOT = 10log10 (F) = 3、919251866
    完整 RX 路径的灵敏度
    灵敏度(dBm)=本底噪声+ NF + CNR = -102,6576860701

    因此、我预计灵敏度约为-100dBm。

    可能是什么问题?

    再次感谢。

    布鲁诺·B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sverre。

    感谢您的评论。

    L193的情况如何? 最好安装0欧姆电阻。

    谢谢。

    布鲁诺·B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的