我需要匹配 CC1201 @ 270-320MHz 上 LNA 输入和 PA 输出的阻抗、以分别分离50欧姆源和负载。
我设计了所附的原理图
对吗?
提前感谢。
布鲁诺·B.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../6036.894_2D00_06_2D00_01_5F00_sch.pdfHiSimon。
希望您能看到随附的 pdf。
谢谢。
布鲁诺·B.
你(们)好。
感谢您的响应。
我会尝试您的建议。
顺便说一句、我没能告诉大家、我已经制作了原型、TX 路径的性能对我来说还可以。
我在 RX 路径中有一些问题。 灵敏度不好。
关于 C62和 C181:它们不是 PI CAP 网络。 它们是可安装在3个不同位置的单个盖。
通过这种方法、我可以测量电路中的不同路径。
随附的 PA 部分和 LNA 部分、您可以找到我设计的部分。
再次感谢。
布鲁诺·B.
你(们)好。
我在整个系统中测量的灵敏度约为-80dBm。
关于所附的 pdf、我已考虑以下事项:
e2e.ti.com/.../RX_5F00_PATH.pdf
| IL dB | NF dB | F | 电池 | G | G dB | |
| ANT BPF | 1 | 1 | 1、2589254118 | 1、2589254118 | 0、7943282347 | -1 |
| TX/RX 开关 | 0、3 | 0、3 | 1、0715193052 | 1、0715193052 | 0、9332543008 | -0、3. |
| 变平 | 1.5 | 1.5 | 1、125375446 | 1、125375446 | 0、7079457844 | -1,5. |
| LNA | -30 | 1 | 1、2589254118 | 0、001 | 1000 | 30 |
| 锯+开关 | 3、2 | 3、2 | 2、0892961309 | 2、0892961309 | 0、4786300923 | -3,2. |
| 容值 | 24 | |||||
| F1 | 1、2589254118 | G1 | 0、7943282347 | |||
| F2 | 1、0715193052 | G2 | 0、9332543008 | |||
| F3 | 1、125375446 | G3 | 0、7079457844 | |||
| F4 | 1、2589254118 | G4 | 1000 | |||
| F5 | 2、0892961309 | G5 | 0、4786300923 | |||
| Gtot | 251、188643151 | |||||
| RX 路径噪声因子 F (Friis 公式) | 2 40090853 | |||||
| RX 路径噪声系数 NF | 3、8037561459 | |||||
| 不带 RX 路径的 CC1201的本底噪声计算 | ||||||
| k 玻尔兹曼 | T 开尔文 | BW Hertz | P (dBW) | 本底噪声 dBm | 灵敏度 dBm | |
| 1、38E-023 | 290 | 1 | -203 977229157 | -173、977229157 | -95. | |
| 1、38E-023 | 318 | 833333 | -144 3687521338 | -114 3687521338 | CNR dB | |
| 7. | ||||||
| CC1201的噪声系数 | ||||||
| 使用公式
灵敏度(dBm)=本底噪声+ CNR =-174 + 10 log B + NF + CNR 其中 CNR =载波噪声比 假设所需的 CNR = 7dB (通过频谱分析仪读数验证)、-114dBm @ 45°C (318K)的本底噪声和-95dBm 的 CC1201灵敏度(如833kHz RBW 的数据表所述并通过实际测量进行验证)、我们具有: |
||||||
| 灵敏度(dBm)=本底噪声+ NF + CNR | ||||||
| NF =灵敏度(dBm)-本底噪声–CNR = | 12、3687521338 | |||||
| f =^μ F (NF/10)= | 17、253420751 | |||||
| RX 路径的本底噪声计算 | ||||||
| k 玻尔兹曼 | T 开尔文 | BW Hertz | P (dBW) | 本底噪声 dBm | ||
| 1、38E-023 | 290 | 1 | -203 977229157 | -173、977229157 | ||
| 1、38E-023 | 318 | 833333 | -143、5769379361 | -113 5769379361 | ||
| 完整 RX 路径的噪声系数(包括 CC1201) | ||||||
|
Ftot = F_rxpath +(F_CC1201 -1)/G_Rxpath |
||||||
| = | 2、4656145635 | |||||
| NFTOT = 10log10 (F) | = | 3、919251866 | ||||
| 完整 RX 路径的灵敏度 | ||||||
| 灵敏度(dBm)=本底噪声+ NF + CNR = | -102,6576860701 | |||||
因此、我预计灵敏度约为-100dBm。
可能是什么问题?
再次感谢。
布鲁诺·B.