This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:EnergyTrace 作为长期电流消耗记录器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1310, MSP430FR5969, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/693585/launchxl-cc1312r1-energytrace-as-long-term-current-consumption-logger

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC1310MSP430FR5969CC1312R

您好!

我希望确保我的 cc1310器件的功耗等于计算得出的功率分布。 为此、我希望使用  CC1312 LP 和 EnergyTrace 在1-2个月内测量器件的功耗。 但在1-3小时后、CCS 中的 EnergyTrace 暂停。  

1.能否在 CCS 之外使用 API 运行 EnergyTrace?

2.是否可以使用某种 USB 协议在不使用 PC 的情况下运行 EnergyTrace? 在本例中、我将编写一个用于 cc3220的程序、该程序 通过 USB 与 CC1312LP EnergyTrace 通信并通过 WiFi 发送数据  

如果 使用 CC1312 LP 是不可能的、我可以使用 MSP430FR5969 LP 来实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rustem、

    您可以尝试使用可用于 XDS110仿真器的可用 EnergyTrace GTI API。
    内部有两个 zip 文件 /ccs_base/emulation/doc、包含有关 EnergyTrace 器件以及 GTI 接口的文档(附带一些示例)。 如果尝试在 CCS 之外实现您自己的硬件接口、您应该能够将此作为基础。

    供参考、当前 EnergyTrace 硬件不能按预期工作、因为噪声级别太高。 您可以在此处阅读相关内容:
    dev.ti.com/.../landing_page_index.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 感谢您的回答!
    我检查了您的文档、发现该 API 仅与 MSP432 LP 兼容。
    我有 MSP430LP (API 不支持该功能)和 CC1312LP (由于噪声、我无法使用该功能)。
    如何获得具有 ETHDR (低范围)和精确测量结果的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rustem、

    为了获得更高的精度、您将需要 XDS110独立探针和 ETHDR 调试探针附加组件、或者、如果您通过外部电源为 CC1312R 供电、则可以使用 CC1312LP 实现更高的精度:

    1.拆下隔离跳线块上的所有跳线(参考设计 P4)、3V3跳线除外。
    2.拆下目标电源选择器上的跳线(参考设计 P10)。
    3.在目标电源选择器的中心引脚上连接实验 PSU 的正输出。
    4.将实验 PSU 的负输出(GND)连接到板上的任何 GND 引脚。
    5.将外部电源设备设置为3.3V 并打开。
    6.在施加电压后连接 USB 电缆,以正确校准 ET。

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon!
    我尝试使用电池作为 CC1312LP 的电源、但 ET 结果错误:3uA 而不是0.7uA。
    我是否需要昂贵的 PSU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rustem、

    LP 上的 EnergyTrace 仅适用于3.3V 电压、因为校准算法假定您使用的是板载3.3V 稳压器。 因此、最好使用具有恒定电压的 PSU、而不是电池。

    但是、对于如此低的电流、您需要使用合适的直流电源分析仪来获得准确的结果。

    此致、
    Simon