请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1 主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、 CC1310、 MSP430FR5969、 CC1312R
您好!
我希望确保我的 cc1310器件的功耗等于计算得出的功率分布。 为此、我希望使用 CC1312 LP 和 EnergyTrace 在1-2个月内测量器件的功耗。 但在1-3小时后、CCS 中的 EnergyTrace 暂停。
1.能否在 CCS 之外使用 API 运行 EnergyTrace?
2.是否可以使用某种 USB 协议在不使用 PC 的情况下运行 EnergyTrace? 在本例中、我将编写一个用于 cc3220的程序、该程序 通过 USB 与 CC1312LP EnergyTrace 通信并通过 WiFi 发送数据
如果 使用 CC1312 LP 是不可能的、我可以使用 MSP430FR5969 LP 来实现它吗?