This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:1090MHz 接收器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/692218/cc1312r-1090-mhz-receiver

器件型号:CC1312R

您好!

CC1312R 假设支持1090MHz 频带。 只要该频率明确专用于模式 S 协议、 我就会假设 CC1312R 能够接收和解码模式 S 信号。 它真的支持它吗? 是否有任何有关使用该器件的示例或应用手册?

谢谢、

KIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KIR、  

    现在不是这样、但正如数据表中的信息所示、我们正在对其进行研究。  

    此致、
    /TA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我仍然想了解两点:

    频率合成器是否完全能够生成1090MHz? 如果是、   

    2.是否可以 在没有 SYNC (CMD_RX_TEST)的情况下将接收器置于测试模式、然后使用 RSSI 读数(CMD_GET_RSSI) 来解码类似 OOK 的调制?

    谢谢

    KIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的任何人、您能回答上述问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 5.7 in www.ti.com/.../cc1312r.pdf

    2) 2)根据我们的调制解调器开发人员、RSSI 不足以解码此格式