This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120/25 I/Q 输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/692523/cc1120-cc1120-25-i-q-output

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1200

为了响应之前的问题、TI 建议使用 CC1120/25 I/Q 输出。  我查看了数据表和用户指南、但看不到芯片中的 I/Q 数据可用的位置。

请解释如何从芯片获取 I/Q 数据。

谢谢、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../527413
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-还有一个问题、这种设置是否适用于 CC1200?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 CC112x 具有一个单位 ADC、CC1200为1.5位。 为了能够同时输出两倍的信息、只有来自一个 ADC 的数据才能在 CC1200上从外部路由。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题-您在您的帖子中提到、您可以从 CC1120/25获取后置滤波器 I/Q 数据、但未提供执行此操作的指导。

    是否可以从 CC1200获取后置滤波器 I/Q 数据?  我知道这将是多位值。

    如果可能、您能否提供相关说明?

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后置滤波器 I/Q 数据在 CHFILT_I/CHFILT_Q 寄存器中可用。 请参阅表10 (GPIOx_CFG = 40)以获取有关寄存器值更新时间的信息。