This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:LM35温度传感器和 SmartRFTRX 评估板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/694432/cc1120-lm35-temperature-sensor-and-smartrftrx-evaluation-board

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:LM35

 如何将 LM35温度传感器连接到 SmartRFTRX 评估板?

请提供引脚对引脚连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的温度传感器提供模拟输出、这意味着您需要将模拟信号转换为数字信号。 为此、您必须了解 MSP 上哪些 IO 可用作 ADC 输入、以及该 IO 是否在 TRXEB 上具有分线。

    TRXEB 的原理图可在此处找到:
    www.ti.com/.../swru294a.pdf

    MSP 的数据表:
    www.ti.com/.../msp430f5438a.pdf