This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:基于 CC1310 - CC1190的射频设计要求;中心频率433.92 MHz

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/693987/cc1190-rf-design-requirement-based-on-cc1310---cc1190-center-frequency-433-92-mhz

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

我们正在寻找射频设计;它具有 基于 CC1310 - CC1190 的范围扩展器、 范围为433.05 - 434.79 MHz。

在 SmartRF Studio 的器件控制面板中、对于以下配置、可能的最大发射输出功率为13dBm。 两个器件之间的预期距离为400m。

目标配置:

射频设计基于:LAUNCHXL-CC1310-CC1190

431-527 MHz 频带的设置  

此外、您还建议使用 CC1310 MCU 扩展范围的任何其他前端模块。

谢谢、

Ijaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1190不支持433MHz 操作、因此这不是用于范围扩展器的解决方案。 请与 Skyworks 联系、例如 SKY66115-11。

    请注意、我们有一个 CC1310+SKY66115-11参考设计。 有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra527.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。