This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1310:SPI 从器件芯片选择 GPIO 问题

Guru**** 2547550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/693837/rtos-launchxl-cc1310-spi-slave-chip-select-gpio-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:TI-RTOS

我对 SPI 有疑问。

设置 SPI CNS 的 GPIO 时、是否仅某些 GPIO 可用作 CNS?

或者、我可以使用任何 GPIO 配置 CNS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您可以使用任何引脚作为 CSn。 这是在那里的 SPI 部件的板级配置文件中配置的。 如果您愿意、您还可以直接通过引脚或 GPIO 驱动程序控制引脚。 在这种情况下、必须将 SPI-CONFIG 的 CSn 引脚保留为未分配状态。

    您还可以在以下文档中找到一些驱动程序使用示例: dev.ti.com/.../

    此致、
    Aslak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 "e2e.ti.com/.../2554713"上继续讨论其他问题
    感谢您的回答。