This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:GPIO 参数:输入电流、输入阻抗和输入电容?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/692131/cc1200-gpio-parameters-input-currents-input-impedance-and-input-capacitance

器件型号:CC1200

您好!

我可以找到 CC1200的 GPIO 输出电压特性,但无法找到 有关 GPIO 输入电流、输入阻抗和输入电容的信息?

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    我能够找到的唯一信息是
    最大输入资本为2pF。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的参与- 您是否也可以找到输入电流和输入阻抗?

    谢谢、

    James

    输入电流、输入阻抗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、我无法找到这些信息。

    BR
    Siri