This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125EM-868-915-RD:SPI 与放大器;cc1125中的 DMA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/693135/cc1125em-868-915-rd-spi-dma-in-cc1125

器件型号:CC1125EM-868-915-RD
主题中讨论的其他器件:CC1125

我是否可以在 cc1125中使用带有 DMA 的 SPI 数据传输。

我看到具有 DMA 的 SPI 是非阻塞式调用、在 cc1125中、我需要等待响应才能继续。

请帮助! 是否可以在 cc1125中将 DMA 与 SPI 搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1125没有 DMA、因为它是收发器。