This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1312R:复位时如何更改 RAM 初始化配置?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/692744/rtos-cc1312r-how-to-change-ram-initialization-configuration-when-reset

器件型号:CC1312R

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生、

我的客户正在使用基于 TI/RTOS 的 CC1312。 现在、他们要求在复位时不会自动初始化 CC1312的 RAM。 他们希望他们可以决定需要初始化哪个 RAM 区域、或者不是根据不同的复位原因进行初始化。

您是否会告诉您如何实现?

此致

徐学友

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    有一个 pragma 指示编译器在启动期间不将变量初始化为零。

    #pragma NOINIT (variable _name)
    unsigned int variable_name;

    此致、
    /TA