This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:IS contiki 15.4 stack 可与 TI 15.4 stack 互操作。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/691869/cc1310-is-contiki-15-4-stack-is-interoperable-with-ti-15-4-stack

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

我想使用 msp432+cc1310+cc3120作为网关器件、使用 cc1310作为传感器器件来构建设置。 CC1310传感器器件将运行 Contiki 操作系统。 Msp432作为运行 tirtos 的主机控制  器、cc1310作为网络协处理器、6LoWPAN+IPv6将移植到 tirtos 上、并将在主机控制器上运行。  

现在、我的问题是、contiki 15.4 stack 是否会与 ti 15.4 stack 通信、如果不是、我将不得不放弃使用此解决方案的想法、因为这是瓶颈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、contiki 15.4 stack 无法与 ti 15.4 stack 通信。