This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:通信设置问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/691247/cc1101-communication-setting-question

器件型号:CC1101

您好!

   在 CC1101的实验中、我发现该材料似乎有多个版本。 当我处于4-FSK 模式时、通信失败、MSK 没有问题、 我不确定问题在哪里。

    哪些版本可以支持4-FSK? 或如何设置?

    我使用了 SDK 版本、如下所示:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用4-FSK 失败、很可能不是由于 SmartRF Studio 版本所致。

    为什么要使用4-FSK 以及要使用哪个符号速率/偏差/ RX BW 等? 我假设您无法启动和运行通信的原因是不是最佳设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    由于我们的解决方案需要高速、因此只能使用500k。
    同时、需要同时使用多个通道、
    因此、在相同速度下、物理带宽越小越好、边带越窄越好。
    因此、我们希望能够尝试使用 MSK 和4fsk、然后确定要使用的调制方法。
    频率偏移我通常建议在 PDF 上使用、如果您可以提供更好的4fsk 例程集、因为找不到 PDF 和开发文件。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否见过以下内容: www.ti.com/.../swrr078a.pdf