This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125EM-868-915-RD:cc1125 TX/Rx 模式更改。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/690871/cc1125em-868-915-rd-cc1125-tx-rx-mode-change

器件型号:CC1125EM-868-915-RD

我处于 Rx 模式的方式是: trxSpiCmdStrobe (CC112X_SRX);

现在写入 TX FIFO 并提交 cmd:trxSpiCmdStrobe (CC112X_STX);->这不起作用

无法从 Rx 切换到 TX,失败。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在切换到 TX 之前尝试将无线电置于空闲状态? 看看它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位芯片并对所有寄存器进行写操作只能起作用。

    更改 TX/Rx/TX/Rx 模式需要执行的操作。

    正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据用户指南、应该可以直接针对 TX 到 RX 以及其他方式进行操作。

    您能否提供一些清晰显示您所做工作的代码?

    在尝试更改状态之前、您是否已检查了 MARCSTATE 以确保您实际上处于 RX 状态、而不是处于错误状态或类似状态?