This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP:TI 低于1GHz 套件天线数据

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/690648/tidc-sigfox-cc1120-cc1190-bp-ti-sub-ghz-kit-antenna-data

器件型号:TIDC-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP

您好!

我正在评估适用于 sigfox 网络的 TI Sun-1GHz CC1120-CC1190 BoosterPack 参考设计。 我已经修改了电路板、使其能够以868MHz 的频率运行。 现在、我正在现场对电路板进行一些性能测试、通过这些测试、我尝试查看在不同地形设置下、我在不同距离下获得的 RSSI 值是多少。

其中一个问题是、此套件的文档没有任何有关板载 PCB 天线的详细信息。该参考设计具有板载 PCB 天线的布局、 但我正在寻找数据、例如天线回波损耗、天线是否具有增益、天线的辐射模式等 这将有助于我更好地了解 RSSI 值、了解如何定向电路板等

我是否可以通过任何方式获取此数据? 也许 TI 的应用工程师之一可以从电路板设计人员那里获得这些数据?

以下链接提供了与此套件相关的所有文件:

www.ti.com/.../TIDC-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP

谢谢、

Malcolm