This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:有关 CC1101和 CC1190内部布局的建议、以扩展范围

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/689482/cc1101-suggestions-on-cc1101-and-cc1190-intrface-layout-to-extend-range

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1190

尊敬的 TI 团队:

使用 CC1101和 CC1190的参考设计、我创建了布局。 我已随此查询附加了该设计的光绘文件。

有人能给我关于布局的建议吗? 我想使用868MHz 频段实现大约1000米的 LOS 范围。

如果 TI 团队的任何人都能查看布局、那对我来说会很有帮助。

谢谢!e2e.ti.com/.../dt_5F00_cc1101_5F00_cc1190_5F00_v1pcb.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用以下 Excel 工作表来估算 LOS: e2e.ti.com/.../375556

    请注意、您使用的芯片天线效率不是很高、会影响覆盖范围。

    这是在生产之前进行的布局审核还是您对此电路板进行了测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的反馈!

    由于这是我使用 CC1101和 CC1190的第一块电路板、我希望 TI 团队对其进行审查。 对于天线、我一直准备使用 uFL 连接器、以便可以连接更好的天线。如果您对天线有任何建议、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -电源平面:不要使用电源平面,只需将电源路由到需要电源的节点。
    -检查锯片过滤器布局是否符合锯片过滤器制造商推荐的布局。
    -为什么不同的接地层对天线具有不同的尺寸。 它们应该相同。

    通常布局看起来不错
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的建议!