This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:希望在 CC1310上移植 mbed OS。 如何开始?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/689483/rtos-cc1310-want-to-port-mbed-os-on-cc1310-how-can-i-start

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我自己是 Vismita、我正在处理 CC1310

我希望在 mbed OS 上移植 CC1310。 我不熟悉这种情况。 请指导我朝这个方向前进。

 这对我非常有帮助。

在此情况下、我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、此致

Vismita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1310

    工具/软件:TI-RTOS

    您好!

    我自己是 Vismita、我正在处理 CC1310。

    我希望在 mbed OS 上移植 CC1310。 我不熟悉这种情况。 请指导我朝这个方向前进。

     这对我非常有帮助。

    在此情况下、我们将感谢您的任何帮助。

    谢谢、此致

    Vismita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vismita、

    我希望您需要投入大量的工作来使 CC1310适用于 mbed OS。 首先、我认为最好的地方是 mbed 论坛和文档、并尝试准确了解您的需求。

    os.mbed.com/.../

    forums.mbed.com/.../1495

    论坛上也曾提出过这一问题:

    e2e.ti.com/.../603775