This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520EMK:CC2520EMK

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/688579/cc2520emk-cc2520emk

器件型号:CC2520EMK
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438

Hai 团队、

我想在  http://www.ti.com/tool/CC2520EMK 上购买这个模块 、我们来自印度 、我的问题是、

在印度,此模块是否有任何限制??

  此模块在室内区域的最大距离是多少?

是否有任何方法可以增加模块的范围??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 EVB,因此它不应有任何限制。 室内射频性能在很大程度上取决于现场环境,因此难以判断,我建议您进行现场测试以了解它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此处的距离估算器:

    e2e.ti.com/.../375823

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 EVB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是评估板的简称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个   CC2520EMK 是  仅用于无线电模块、还是它内有任何微控制器来执行程序?

    如果不是,请 建议我使用适合此模块的微控制器。。

     此电路板的先决条件是什么,我的意思是 要对 CC2520EMK 模块进行配置,我们需要什么组合或要求(硬件和软件)????

    请向我发送一些教程来对本模块进行编程。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请推荐哪种无线电模块最适合室内或室外更好地传输数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的应用。 您能详细说明一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望 在室内无线传输数据  

     此电路板的先决条件是什么,我的意思是 要对 CC2520EMK 模块进行配置,我们需要什么组合或要求(硬件和软件)????

    请向我发送一些教程来对本模块进行编程。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在网站(www.ti.com/.../cc2520emk)上查看 CC2520EMK 页面 、您可以阅读以下内容:
    “CC2520EMK 是 CC2520DK 的附带开发套件。 完整的独立开发套件是 CC2520DK。 CC2520EMK 开发套件包含2个 CC2520EM 插入式模块和2根天线。 CC2520EMK 仅可与主板/主机板(通常为 SmartRF05EB 和 CCMSP-EM430F2618)配合使用、两者均包含在 CC2520DK 中。 该板还与 MSP430F5438试验板兼容。”
    CC2520DK 不再提供购买功能、但您可以购买 MSP430F5438实验板:
    www.ti.com/.../MSP-EXP430F5438