This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:CC1310是否可以在447Mhz 频段跳频?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/713628/rtos-cc1310-can-cc1310-be-hopping-at-447mhz-band

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件: CC1120SimpliciTI

工具/软件:TI-RTOS

您好 TI 团队。

我有几个问题。

 CC1310是否可以在447Mhz 频段跳频?

2. CC1120和 CC1310在447MHz 下是否具有相同的性能?  在下面的论坛中、我看到了短语"在窄带中使用 CC1120 "。

如果我仅使用447Mhz 频段、是否可以使用 CC1310?

3. 是否可以选择和使用 CC1310的447MHz 频段中的信道?

我等待您的回答。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Downey、

    您是否正在使用 TI 15.4-stack?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edvard。

    是的、我使用它。

    Downey、Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.447MHz 频带在15.4中不受支持。 只有433MHz 可实现跳频
    2.在433MHz 时,您有2个选项。 一个是50kbps 数据速率、7个通道和200kHz 通道间隔。 另一个选项是远距离模式、它具有5kbps、7通道和200kHz 通道间距。 对于这两个 PHY、您的输出功率均限制为6、10、13、14和15dBm。
    您提到的 E2E 帖子不适用于此情况、因为在该帖子中、CC1310正以专有射频模式使用、而不是与 TI 15.4 Stack 一起使用