This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:WMBUS 堆栈和 R2模式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/688310/cc1310-wmbus-stack-and-r2-mode

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

你好!

我的客户要求 CC1310 WMBUS 堆栈采用 R2模式。

为什么不释放此模式? 我们是否计划在不久的将来发布它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI wM-bus 协议栈支持 S、C 和 T 模式、这些模式是868MHz 下最常用的模式。

    我们目前没有任何计划支持 R2模式作为 CC1310 wM-bus 堆栈的一部分。

    此致