This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:在不进行同步字检测的情况下估算频率偏移

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/688428/cc1121-frequency-offset-estimation-without-sync-word-detection

器件型号:CC1121

您好!  

我有一位客户配置了 CC1121、但没有同步字检测(SYNC_CFG0.SYNC_MODE = 0)。 客户在  成功接收数据包后尝试读取 FREQOFF 和 FREQOFF EST1、但这些寄存器读数为零。

频率偏移估算是否需要同步字检测? 根据用户指南、可能会出现以下情况:

但对于估算是否需要同步字还是仅需要此自动偏移补偿而言、尚不清楚。

此致、

Munan