请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1121 您好!
我有一位客户配置了 CC1121、但没有同步字检测(SYNC_CFG0.SYNC_MODE = 0)。 客户在 成功接收数据包后尝试读取 FREQOFF 和 FREQOFF EST1、但这些寄存器读数为零。
频率偏移估算是否需要同步字检测? 根据用户指南、可能会出现以下情况:
但对于估算是否需要同步字还是仅需要此自动偏移补偿而言、尚不清楚。
此致、
Munan