主题中讨论的其他器件:HDC1080
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我正在尝试将我为读取 TI HDC1080 (I2C 温度+湿度传感器)而编写的旧代码库移植到最新的 SimpleLink SDK。 它是上次编译并使用旧的1.60版本,但我发现使用2.10时,我的库在 I2C_open()上失败... 非常奇怪、因为这不是很重要。
为了进一步诊断、我想启用 source/ti/drivers/I2C 中 I2CCC26XX.c 文件中的所有 DebugP_log1 ()等类型的东西。 不过、我可以告诉大家、为此、我需要在 SYS/BIOS 中启用一些日志记录基础架构、并在 CCS 工程中的预定义符号中添加"DebugP_log_enable=1"。
我已经完成了所有这些、但我仍然看不到 TI-Drivers 日志消息。 在我看来、默认情况下、工程还导入了 TI-Drivers 和 DPL 填充的二进制库编译、如首选项- Build > ARM Linker >文件搜索路径中所示、请参阅"ti/drivers/lib/drivers_cc13x0.aem3"和"ti/ddl/lib/ddl_cc13x0.aem3"。
那么、终端开发人员"打开" TI 驱动程序调试以查看我们的驱动程序调用正在进行的 WTF 的典型方式是什么?