This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:CC1110输出幅值设置

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1100, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/686942/cc1110-cc1111-cc1110-output-amplitude-settings

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:CC1101CC1100CC1190

对于 CC1100和 CC1101、您已经发布了用于设置寄存器0xDF2E 的设计说明 DN012和 DN013。 CC1110是否有类似的注释/表?

我已经针对 CC1110@915MHz 测试了各种振幅设置、并在不同模块之间获得了一些较大的差异、尤其是在较低的输出设置下。 使用 Out 自有模块和 CC1110 EM 进行了测试。

此致

Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、对于 CC1110、我们没有类似的器件、您应该使用 SmartRF Studio 中的设置。 如果 Studio 未为您提供所需的输出功率设置、请告知我们、我们可能会为您提供设置。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于输出功率主要由晶体管中的增益设置、并且增益会发生变化、因此最低功率设置将会随采样而变化。 由于 PA 处于饱和状态、高输出功率值将使变化小得多。 对于没有反馈或校准的 PA、情况始终如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我已使用 CC1110和 CC1190进行设置。 然后、我用不同的电平测试了该模块、为系统编写了一个输出表、并看到了一些具有较低输出设置的特性、尤其是在电平0x6E 和0x6f 下。
    我的设置是_ SmartRF Studio7模块-频谱分析仪、CW 输出。 这就是我希望看到预期输出的原因。 我的两个 TI CC1110EM 板通过0x6E 提供-21dBm 的输出功率、一个提供低于本底噪声的0x6f、另一个提供低于本底噪声的功率、另一个-59dBm。
    对于所有模块、当寄存器0xDF2E 设置为0时、我会得到预期结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra151a.pdf 也适用于 CC1110、因为在 CC1101上使用的 PA 完全相同。 使用0x6f 时、输出级关闭、能量输出是通过来自前置驱动器的输出级寄生效应泄漏的任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢对输出设置0x6f 的精确描述。 对于设置0x6E 的任何注释(我也发现它们非常"未定义")、DN006 (SWRA151A)估计输出为-64、5dBm。 我看到大约有一个展频 -30 ->-20dBm。 遗憾的是、我们没有这么多的模块。

    如果没有测试所有设置、我会发现设置0最低可用设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎与0x6f 相同。 查看这些设置的背景是什么、总体目标是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 CC1110+CC1190构建一个模块。 对于本模块、我们将为可能需要降低功耗的客户编写一个表格。 这可能是为了避免靠近模块的输入电路过载。 因此、我们测试了不同的设置、以了解我们的可能性。