This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125EM-CAT1-868RD:cc1125和 cc1200中的 FEC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, SIMPLICITI, CC1200, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/687337/cc1125em-cat1-868rd-fec-in-cc1125-and-cc1200

器件型号:CC1125EM-CAT1-868RD

这些芯片组中是否有 FEC 功能?

如果没有、请告诉您如何在这些芯片组中实现此功能?

它们是否有任何软件堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../353628

    CC1120没有 FEC

    您可以了解 SimpliciTI。 这作为 CC1120的测试版存在、如果需要、您需要将其移植到 CC1200。

    您是否了解过 CC1310?