This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:cc1190和 cc1310的位置问题

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/711699/cc1190-communikation-problems-with-cc1190-and-cc1310

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好、支持团队、

我自己设计的 cc1310和 cc1190组合存在一个紧急问题。

我尝试像在手册中一样设计电路板、昨天我收到了。

今天、我尝试通过 Smart RF 发送和接收数据。
如果我采用一个 cc1310-cc1190-developmentboard 和一个 cc1310开发板并以625bps 的速率发送869.525上的一些数据、则平均而言、我的 RSSI 为-17。

如果我使用自己的板和 CC1310-Developmentboard、我将不会收到625bps 的任何数据。 仅当数据速率较高时、例如50kbps 时、我才会通过-35的 RSSI 接收数据。

我不知道我的设计有什么错误。 我对 LNA、PA 和 HMA 使用了不同的 GPIO、但我在智能射频中更改了这些 GPIO。

您可以找到我的电路计划。


非常感谢

此致
Sinie2e.ti.com/.../Schema_2D00_Sensorbox.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -您是否可以访问频谱分析仪? 在没有仪器的情况下调试 CC1190是很困难的。
    -我不明白为什么您应该得到一个@50kbps 而不是625bps 的链路。 与较低数据速率建立连接应该更容易、而不是另一种方法。
    -如果您以625bps 的速率发送并在接收端使用 CONTRX,您是否看到您发送了? 如果您只是发送 CW、您会看到什么?
    -您是否测量了 CC1190的控制信号并检查了它们应该是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    我很抱歉、但我没有频谱分析仪。

    我使用 CONT RX 进行了测试、我看到有一个信号。 因此、它从-120跳到-30、但如果我切换到 Rax paket、它不会接收任何内容。

    看起来我发送和接收的数据 paket 不正确。

    只有当我使用非常小的数据长度(如5)时、它才起作用。

    CC1190的 CW 意味着什么?

    您是否了解过电路计划?

    我认为可能缺少一些东西、比如电容器或类似的东西、这就是它不起作用的原因。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了对 cc1190的控制信号进行解密
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了原理图、看不到任何缺失/错误值。

    CW -载波:选择 CONT. SmartRF Studio 中的"TX"选项卡、然后未调制。

    CC1190控制信号:PA_EN、LNA_EN、HGM (在原理图中设置为 DIO28-30)

    您在使用的电路板上使用的是哪个版本的 CC1310修订版 A 或修订版 B? (使用 SmartRF Studio、它在窗口的低端进行报告。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将在几个小时内尝试一下。 还有一件事我忘了说-当我将电路板连接到 RF-studio 时、仅检测到 CC1310。 如果我连接 TI 的 CC1310-1190开发板、RF-Studio 也会检测到1190。

    Sinisa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此未检测到 CC1190。 CC13-90 Launchpad 上的 XDS110具有一系列可被 SmartRF Studio 识别为该电路板的序列号。 对于您的电路板、您可以手动将目标配置选择为"LAUNCHXL-CC1310-CC1190"、并选择定制以检查 Dios 映射是否正确、与原理图上的映射情况相比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现、我可以将消息从一个自设计电路板发送到另一个自设计电路板、而不会出现任何问题、并达到-18的 RSSI。

    如果我从自解压板发送到 cc1310 EVM 板、我会收到正确长度的消息、但消息内容错误、并且出现 CRC 错误。

    这可能是因为电路板上的元件与 EVM 电路板上的元件不完全相同吗?

    非常感谢!

    此致

    Sini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来更像是您在两侧都没有启用相同的数据包功能。 (美白等)

    您是使用软件还是 SmartRF Studio 来实现这一目的?

    如果稍后、请发布 TX 和 RX 侧的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L14的参考设计为1.5nH、而不是15nH。 我无法确定您的问题是由电感引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问得好。 我忽略了该组件、因为问题听起来不像组件问题。 在进一步测试之前、应对其进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在将其更改为15nH、但问题仍然相同。

    我还有一个问题,我不能弄清楚原因。

    如果我为自己设计的电路板提供3.7V 及更高电压、并使用 EasyLink_transmit 发送、我的 cc1310将会进行削减并重新启动。

    如果我使用 cc1190/cc1310开发板进行尝试、我可以为其提供4.2V 电压并在发送时不会使 MCU 崩溃(我在 GND 和3.3V 引脚处为其供电)

    因此、这个问题的最大问题是、我可以为锂电池提供3.6V 电压、但在发送5小时后、MCU 崩溃并重新启动。

    可以帮帮我吗?
    我认为我自己设计的电路板上存在某种薄错误或缺失、因为该软件与 CC1190/cc1310开发板上的软件相同、工作正常

    非常感谢!

    此致
    Sini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1190的最大 VDD 为3.7V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、它为什么能够与具有3.7V 电压和高达4.2V 电压的 cc1190/cc1310开发板配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在建议的电源范围之外运行芯片时、它可能会工作、但随着时间的推移、您可能会损坏芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在用3.65V 切断了 cc1190、但即使只有 cc1310崩溃、我也尝试过。

    因此、我认为应该还有另一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正确理解了您的设置、您将在您的电路板和评估板上运行相同的软件、但只有稍后的软件可以正常工作。 如果是这种情况、我应该看看您的原理图/布局、看看您是否在那里做了一些奇怪的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在布局中发现了一个扩散器。

    我使用12pF 晶体作为 XOSC_HF、开发板只有9pF。

    这是我尝试通过 EasyLink 发送数据时它崩溃的原因吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12pF 超出规格、请在 www.ti.com/.../cc1310.pdf 中阅读5.19.3。 我假设您使用的是内部负载电容器。