主题中讨论的其他器件: CC1310
您好、支持团队、
我自己设计的 cc1310和 cc1190组合存在一个紧急问题。
我尝试像在手册中一样设计电路板、昨天我收到了。
今天、我尝试通过 Smart RF 发送和接收数据。
如果我采用一个 cc1310-cc1190-developmentboard 和一个 cc1310开发板并以625bps 的速率发送869.525上的一些数据、则平均而言、我的 RSSI 为-17。
如果我使用自己的板和 CC1310-Developmentboard、我将不会收到625bps 的任何数据。 仅当数据速率较高时、例如50kbps 时、我才会通过-35的 RSSI 接收数据。
我不知道我的设计有什么错误。 我对 LNA、PA 和 HMA 使用了不同的 GPIO、但我在智能射频中更改了这些 GPIO。
您可以找到我的电路计划。
非常感谢
此致
Sinie2e.ti.com/.../Schema_2D00_Sensorbox.pdf