请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1190 主题中讨论的其他器件: CC1120、 CC1200
你好
我正在为868MHz 和915MHz 设计 CC1200-CC1190。 对于868MHz 和915MHz、将有单独的通道。
在上面给出的链接中、我找到了两个参考设计。
测试后、输入端的输出功率大致相同。
50欧姆适应之前、CC1190的输出阻抗是多少?
您是否有完整的原理图? TRX_SW 信号如何?
谢谢