This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:如何使用 CC113LEM 868/915MHz 参考设计更改为915MHz

Guru**** 2514325 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/686969/cc113l-how-to-change-to-915mhz-using-cc113lem-868-915-mhz-reference-design

器件型号:CC113L

您好!

我们的客户使用 CC113L、频率 需要915MHz。 立即参考 CC113LEM 868/915MHz 参考设计。

问题是如何更改为915MHz? 哪2个分立式组件并更改为什么值?

通过更改2个分立式组件值、该天线也可以匹配到915MHz。

www.ti.com/.../cc113lem-868-915-rd

小型紧凑型 PCB 螺旋天线、适用于需要在紧凑区域中实现高天线效率的应用。 868MHz PCB 螺旋天线仅为19 x 12mm (长 x 宽)、效率~70%。 通过更改2个分立式组件值、该天线也可以匹配到915MHz。

谢谢

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ANT1、ANT2、ANT3是天线调优组件、可用于在需要时对天线进行调优。 从868MHz 到915MHz、只需更改 ANT2、ANT3就足够了。

    请注意、天线调优取决于接地层的尺寸以及所使用的外壳。 因此、应对客户终端产品进行调优、以查找调优组件的值。