This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:低于1GHz 的低成本网状网络参考设计频率

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/709661/cc1101-sub-1ghz-low-cost-mesh-network-reference-design-frequency

器件型号:CC1101

低于1GHz 的低成本网状网络

http://www.ti.com/tool/TIDM-SUB1GHZ-MESH-NETWORK

您好!

我们正在开发基于低于1GHz 低成本网状网络参考设计的产品、 但我们需要能够以915MHz 而不是默认的868MHz 运行该产品。 TI 提供的 IAR 项目似乎不包含完整的源代码、.lib 文件中存在许多程序功能、这些功能似乎已经被编译。 这使我们无法修改射频初始化例程。 请发布此项目的完整源代码、以便我们可以根据自己的需求调整此参考设计。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前曾询问过源代码、但从未收到过。
    请参阅应用手册作者回复的以下主题:
    e2e.ti.com/.../381241

    据我所知、该软件用于演示、不会写入最终产品中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好–

    我是 Chris 的同事。

    我们之所以选择此参考设计、部分是因为它被称为"适用于物联网应用的即用型解决方案"(http://www.ti.com/tool/TIDM-SUB1GHZ-MESH-NETWORK)

    遗憾的是、我们直到采购、汇编等时才意识到源代码并非完全开源。 具体而言、本指南中提到的 GUI 是找不到的、大多数射频初始化代码位于*。lib 文件中。

    出于监管原因、我们只需将此参考设计的频率从868MHz 更改为915MHz。 是否有人可以就如何使用此参考设计来解决此问题提出建议?

    我们非常感谢您的任何帮助或见解。

    最棒的

    -asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将朋友的请求发送给在以下主题中回答 问题的二手 Felix ZF:e2e.ti.com/.../381241、因为他已经编写了代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三-

    我和我的同事尝试通过 e2e 联系 Felix、至今没有成功。 这对我们来说是一个真正的障碍、因为我们真的希望能够使用这个解决方案。 它几乎完全满足了我们的需求。

    作为 TI 员工的一名同事-您能否在内部联系 Felix 并要求他帮助我们? 虽然我们以前从 TI 参考设计中创建过多种产品、但这次它确实感觉像是一种诱饵和开关。 该参考设计声称是"完整的即用型物联网解决方案"、并展示了更改频率的能力、展示了一个用于演示目的的出色 GUI、实际上没有这种 GUI。 在意识到这一点之前、我们花时间和金钱订购和组装多个参考板感到很遗憾、但 TI 以这种方式发布参考设计感到很遗憾。

    我们非常感谢您的任何帮助、因为我们现在正处于这个项目的开发阶段。

    谢谢、

    -asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给他发了一封电子邮件 我同意应用手册中的承诺太大。 我将研究是否可以对文本进行一些更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、之三.

    期待他的回应。

    最棒的
    -asfjahmed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问一下如何处理这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在与客户共享的状态下保存代码。

    如果我们应该删除参考设计或更清楚地说明我们实际上可以提供的内容、我会在内部进行一些沟通。