This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:使用 CC1200的无线 M-Bus (wmbus)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1125, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/713735/cc1200-wireless-m-bus-wmbus-using-cc1200

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件: CC1125CC1310

您好!

我们的客户打算使用 CC1200为韩国频带开发 wM-bus。

他们计划自行开发 wM-bus 软件堆栈。

我收到 了 一些有关使用 CC1200的 wM-bus 的问题。

1.用于 CC1200的无线 M-bus 射频驱动程序:操作系统或非操作系统

2. S、T、C 模式的 RF 设置值

3. TX/Rx 示例软件代码及 S、T、C

4.是否可以在  CC1200上支持无线 M-Bus 线路编码(曼彻斯特和6种编码/解码中的3种)?

我找到了一些 wM-Bus 链接、但我找不到足够的数据来进行 wM-Bus 开发。

(http://www.ti.com/tool/wmbus、http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:WMBUS    )

对于使用 CC1200进行无线 M-Bus 开发、您能给我提供建议吗?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 CC1200的 wM-bus、我们仅查看了 PHY 的射频设置、以便能够支持不同的模式。 对于 CC1200、我们没有任何能够提供良好 T 模式性能的设置。 如果您需要 T 模式、我建议使用 CC1125或 CC1310。

    1) 1)对于 CC1200、我们通常没有使用操作系统
    2) 2) processors.wiki.ti.com/.../Category:WMBUS
    3) 3)如前所述、我们仅测试了 phy、因此没有针对不同模式的更高级别的任何示例代码。 Stackforce 开发了一个完整的堆栈。
    4) 4)曼彻斯特是、但6个编码中有3个必须在 MCU 中完成。