主题中讨论的其他器件: CC1101
您好!
我们有一个项目、其中我们必须构建兼容的 CC1121器件、该器件必须向带有 CC1101的旧器件发送一些数据。
在19.2Kbps 透明串行模式下、与 ASK/OOK 通信。
我们能够找到 CC1121的设置、以便能够将正确的数据发送到带有 CC1101的旧器件。
但是、如果我们看一下具有 oszilloscop 的射频、我们会发现每次从空闲状态切换到 TX 状态时、射频上的信号都大约为200us。
我们在 TrxEB 板和 SmartRF Studio 7上进行测试、但我们在自己的硬件上也进行了测试。
当我们从空闲状态切换到 TX 状态时、如果有人能够帮助移除这个200us 信号、那将会很棒。
此致
Markus