This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:使 syscfg 正常工作的问题-新问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, SYSCONFIG, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1183304/launchxl-cc1310-issue-with-getting-syscfg-to-work---newbie-question

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC1310

我正在尝试将 syscfg 文件和代码添加到 CCS12.1中的现有工程(导入时没有该工程)中。 目标是 LaunchXL-CC1310。

这是一个简单的项目-只是尝试使 LED 闪烁。

在尝试包含 syscfg 文件之前、该工程会构建并运行、即我向控制台输出"Hello World"、并在 while 循环中运行计数器、调试器中可以看到该循环在递增。

我可以创建 syscfg 文件、然后启动 syscfg 工具。 我可以在 SYSCFG 对话框中选择 SimpleLinkSDK 和电路板、然后继续为 LED 设置 GPIO 引脚。

如果我然后尝试构建我得到的项目  

无效参数'--product':找不到名为"simplelink_cc13x0_sdk"和版本"4.20.02.07"的产品

错误消息。

考虑到所有新代码和文件都是由工具自动生成的、这真的很烦人。   

应将.syscfg 保存在何处? 我已经将其放在顶部文件夹(即沿着 main.c 的一侧)中,它应该在那里还是在其他地方?  

工具中是否有我不知道的路径设置?  

如果有任何关于如何使这项工作(以及/或为什么首先发生这项工作)的指示、我们将不胜感激。  

非常感谢

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、
    CC13x0 SDK 不支持 SysConfig。  


    请查看以下主题:

    (1) LAUNCHXL-CC1310:Code Composer Studio 没有 SYSCF -低于1GHz 论坛- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢您的回复。  

    如果 syscfg 工具不起作用、如何配置 CC1310? 您知道我在哪里可以找到相关的帮助文档、还是从头开始编写自己的裸机代码?  

    TI 开发团队如果您正在阅读此内容 - 非常烦人的是、SYSCFG 工具甚至允许我选择1310 SDK (如果不支持)、这将为我节省几个小时的时间来尝试弄清楚为什么它不能按预期工作。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    对于射频、您可以使用 SmartRF Studio 配置 PHY 并在 C 代码中导出设置。 您可以在此处找到专有射频用户指南: 专有射频用户指南

    对于外设、SDK 中提供了一些驱动程序。 您可以在以下位置找到驱动程序 API 的文档: SimpleLink MCU SDK 驱动程序 API 参考

    对于 CC1310 Launchpad、您可以在下找到与 SDK 一起安装的射频和各种外设的示例 \examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL 或在此处在线获取 :CC1310 LaunchPad 示例
    您可以使用这些示例作为应用的良好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSCFG:使用 syscfg 时、在显式添加之前、项目文件中不包含任何驱动程序。  

    CC13x0 SDK:所有驱动程序都包含在文件中、如果要删除驱动程序(如果不使用该驱动程序)、则必须手动执行此操作。 有关  更多详细信息、请参阅 dev.ti.com/.../custom-hardware.html。