This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:使用 TI 驱动程序示例程序作为基础来创建收集器类型应用?

Guru**** 2487165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1183092/launchxl-cc1352r1-using-a-ti-driver-example-program-as-base-to-create-a-collector-type-application

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

您好!

我正在为 CC1352R1定制板开发 CCS 项目。 我没有这么做。 应用是收集器类型。 但用作基础的基本程序是 TI 驱动程序示例程序。 使用 TI 驱动程序示例程序作为基础来创建收集器类型应用程序会带来什么影响?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    我建议采用另一种方法:从收集器示例开始、并在顶部添加您的驱动程序代码。 (收集器示例比我们的任何 TI 驱动程序示例都复杂得多。)

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意。 这项计划不是我的,我只是在做一些改进。  

    -kel