This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHXL-CC1310:我想使用6lbr 读取 CC1310 Launchpad 的 ADC

Guru**** 2546640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/709608/linux-launchxl-cc1310-i-want-to-read-adc-of-cc1310-launchpad-using-6lbr

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Linux

我想使用6lbl 读取 CC1310 Launchpad 的 ADC

如果 您有任何演示代码、请发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    查看"DEV/ADC-SENSOR.h"下的 ADC 传感器 API。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您认为您没有获得适当的支持、可以通过回复重新打开该主题帖。