This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CS 绝对阈值(AGCCtrl2设置)、433MHz、MSK、80kbps (CC430F5137)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/711816/cc1101-cs-absolute-threshold-agcctrl2-settings-for-433-mhz-msk-80-kbps-cc430f5137

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件:CC430F5137

您好!

我的客户希望找到 正确的 CS 绝对阈值设置。 对于  433MHz、MSK、80kbps、是否可以在 slau259e.pdf 中发布表25-15和表25-16等表"25.3.6.4.1 CS 绝对阈值"? 已用芯片= CC430F5137

 BR、Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们将使用 CC1101还是 CC430? 如果是第一个、为什么在 CC1101数据表中包含相同信息时参考 CC430数据表。

    他们是否要使用80 kbps MSK? 如果是、原因是什么? 我们建议 MSK 仅用于最高数据速率、对于80kbps、它们应使用偏差设置为20kHz 的(G) FSK。 (调制指数0.5)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.客户使用 CC430。 (我不得不使用 CC1101、因为对于 CC430、我无法选择低于1GHz 论坛作为问题、只有 MCU 论坛可用-这是 E2E 平台限制)。 两个芯片使用同一个无线电、因此实际上无关紧要。
    2.他们已使用此设置部署系统。 MSK 用于其上一代产品(历史原因)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些表应该可以使用。 另请参阅以下有关如何设置寄存器的主题:
    e2e.ti.com/.../229044