This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:RTOS/CC1310

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/705666/rtos-cc1310-rtos-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:TMP116

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

自定义 PCB 与 TMP116传感器相连、该系统在待机模式下消耗1mA 电流、电流源来自内部振荡器。 如何在振荡器上操作以减小电流? 如何修改 CFG 文件?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您消耗1mA 电流、则表示您没有处于待机状态。

    但是、您在待机模式下的电流消耗不是最初的问题、而是等于116uA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的请求、

    这是另一个 PCB、另一个卡很好我找到了解决方案(外部振荡器)、相关 PCB 与内部振荡器一起工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未修改运行安装示例(除非需要对板级配置文件进行最小更改)并断开调试器、电流消耗是多少、您会得到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此线程。 您可以通过回复此帖子重新打开该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的支持