This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/711752/cc1350stk-cc1350stk

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好 E2E 团队:

我们正在将 CC1352R 作为核心无线处理器来实现低于1GHz 和2.4GHz 与内部其他 CC1352R 的通信

1英里半径范围、适用于汽车应用。 我需要知道诊断电路问题需要哪种类型的设备。

低于1GHz 和2.4GHz 监控需要什么示波器。 如何将 软件从计算机下载到

CC1352R EVM 板的 JTAG。 需要其它设备、如频率计数器或其它测试设备。  

我们正在为 CC1352R 处理器设置开发实验室。 您最早提出的建议将获得通过。

谢谢、

此致、

Mukund Gupte

GM Elektrotek、Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您必须下载 SmartRF Studio 以进行 CC1352R 射频测试、您可能还需要频谱分析仪。 在连接 CC1352R 桌面以运行 SmartRF Studio 以及调试 CC1352R 软件时、您还需要 XDS110。 CCS 也是您开发 CC1352SW 时所需的 IDE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "如何将软件从计算机下载到 CC1352R EVM 板的 JTAG ":CC1352R 包含 XDS110、这意味着您只需将 Launchpad 连接到 PC 并使用 SmartRF Studio 对其进行控制或将软件下载到 CC1352R 即可。 可以使用 CCS 或 IAR。 射频调试需要用到频谱分析仪。