This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SImplelink 频率倍增至600MHz

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/711012/simplelink-frequency-multiply-to-600-mhz

主题中讨论的其他器件:LMX2571

是否有人采用低于1GHz Simpllink MSP430并将频率混合或升频/降频转换为所需频率?   

例如、将800MHz 降低到600Hz、还是将400 MHz 向上变频为600MHz?

所有这些都使用 FSK 调制、偏差为+/- 5Khz、位速率为9.6kHz。    

使用 Simplelink 可以实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于向上或向下混合、我将研究更类似于以下内容的内容:
    www.ti.com/.../overview.html

    您为什么要执行这样的上行/下行转换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经有了一个在610至614 MHz 范围内工作的传统专有系统。 我的任务是寻找实现系统现代化的方法。 Simplelink 解决方案看起来像一个很好的紧凑型解决方案。 我们使用具有+/- 5kHz 频率的 FSK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的无线 MCU 不涵盖所述频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 在做了更多研究后、我想我们将使用 LMX2571进行设计。 设计出简单的射频接口。