请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 主题中讨论的其他器件: ADS1220
大家好!
我们被要求开发的应用需要从特定数量的传感器(我想从2到10)读取一些 Int32值。 所有这些器件均配备 CC1101和 MSP4302633以及 ADS1220。 我们还被要求确保通信的安全性和快速性、因此在我看来、我在 CC1101数据表中阅读了有关使用单独通道的内容、但我没有掌握任何内容、也不知道从哪里开始。 其理念是为每个发射传感器提供一个独特的通道、并将接收器通道切换为从每个传感器进行单独读取。
我的主要问题是:
- 如何计算最大通道数?
 - 我必须在 CC1101寄存器中配置什么? 我对数据表感到困惑。
 - 单独查询同一通道上的每个传感器是否会有效地降低速度?
 - 有更好的方法来考虑该系统? (如果不深入了解细节、我就不希望有人做我的工作、我就陷入了困境。)
 
提前感谢您
Mirco