This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:TI 典型生产扩展? 射频 Tx 功率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/711083/cc1125-ti-typical-production-spread-rf-tx-power

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200CC1120

你好

我在其他地方看到、TI 引述了 CC1200器件输出功率的+/- 1.5dB 生产变化。 TI 能否评论 CC1125的最小值/最大值、其典型值被引用为+15dBm?

为了尽可能清楚、我不会询问输出功率的变化与电源电压或频率的函数关系。 我想确定 当我固定频率并修复 Vdd 时,在 CC1125器件的大型生产运行中我可能看到的内容... Tx 功率是否会有变化,如果有,变化程度如何?

感谢您的建议

EB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我们不会对此参数进行最小值/最大值说明、因为我们不会在生产中进行筛选。

    CC1120和 CC1125使用相同的 PA、请参阅 e2e.ti.com/.../1023262