请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 主题中讨论的其他器件: CC1200、 CC1120
你好
我在其他地方看到、TI 引述了 CC1200器件输出功率的+/- 1.5dB 生产变化。 TI 能否评论 CC1125的最小值/最大值、其典型值被引用为+15dBm?
为了尽可能清楚、我不会询问输出功率的变化与电源电压或频率的函数关系。 我想确定 当我固定频率并修复 Vdd 时,在 CC1125器件的大型生产运行中我可能看到的内容... Tx 功率是否会有变化,如果有,变化程度如何?
感谢您的建议
EB