This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:TI#39;s 产品、可在大约4.9 - 5.9GHz 的频率下进行射频通信

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/710467/cc1200-ti-s-product-that-can-do-rf-commuication-at-around-4-9---5-9-ghz

器件型号:CC1200

尊敬的 TI 官员:

我对 CC1200DK 模块感兴趣。 但是、正如我看到的、该模块只能以低于1GHz 的频率进行通信。  

TI 是否有任何产品可以在4.9 GHz 或高达5.9 GHz 的频率下进行无线通信?  

此外,我是否可以控制 CC1200 MCU 以及任何其他无线 MCU 的通信功率, 因为我想控制通信距离?  

此致、
一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细说明一下使用高达5.9GHz 的频率的需求吗?
    -对于 CC1200和 CC13xx,是的,您可以调节输出功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的老板说、他希望在该频率下进行无线通信、频率范围为4.9GHz 至5.9GHz。 TI 是否有任何产品可以实现该频率、之三?  

    此致、
    一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道。 但是、涵盖您在中发布的论坛的小组只有低于1GHz 和2.4GHz 电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CC1200 MCU、您说过我可以控制输出功率。 但是、我该怎么做呢?  它是由硬件、软件还是某些开关设置控制的?

    此致、

    一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了避免混淆:您计划使用 CC1200、即使它不支持您要使用的频段?

    下载 www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO 、然后您将看到您必须更改哪些内容才能获得所需的输出功率。 《用户指南: www.ti.com/.../swru346b.pdf》也对此进行了介绍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题:是的、因为我正在考虑公司项目的许多选项。  

    感谢您提供用户指南参考。 这对我有所帮助。

    此致、
    一个。