This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:还支持2.5kbps 远距离 phy?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/710629/cc1312r-2-5-kbps-long-range-phy-supported-yet

器件型号:CC1312R

嗨、2.5kbps 远距离 phy 是否受支持?   

我看到 EasyLink.h 中枚举的 EasyLink_Phy_5KBPSSLLR、但数据表中没有提到2.5kbps。

我还看到枚举了625BPS、但我认为我在其他地方读到过、这是一个旧 phy、已被弃用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脾气暴躁、

    我们有一个2.5kbps 简单链路 LRM PHY。 您可以从 SmartRF Studio 获取它、然后从此处导出必要的代码。

    此致、
    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实有帮助、谢谢。