This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125最小 Rx 滤波器带宽

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/710864/cc1125-cc1125-min-rx-filter-bandwidth

器件型号:CC1125

您好!

我使用这些配置、

CC1125、fxosc = 38.4MHz

我可以设置的最小 Rx 滤波器带宽是多少。

RX 滤波器带宽=(38.4*1000)/(抽取因子*BB CIC DECFACT*8) kHz

请紧急回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尝试输入1Hz 带宽、使用 SmartRF Studio 并将 xtal 频率设置为38.4MHz、则可获得3409Hz RX BW。